This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:RJ45集成脉冲转换器

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928541/dp83869hm-rj45-integrated-pulse-trans

器件型号:DP83869HM

大家好、

 

我的客户正在考虑使用 RJ45集成脉冲传输、但这是使用通用中心抽头。

建议使用 DP83869HM "通过0.1uF 电容器独立去耦接地。"

 

这里的问题是、您能否共享推荐的 RJ45连接器集成脉冲传输?

 

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    TI 建议 将脉冲 J0011D21B 用于集成磁性 RJ45连接器。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    它看起来"J0011D21B"适用于100Base-TX、但我的客户正在寻找 用于1000Base-T 的集成磁性 RJ45连接器

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    很抱歉造成混淆。 您可以使用 Wurth Elektronik 7499111000A RJ45 Magjack 连接器。 该组件在 DP83867 EVM 上使用过、因此我们有使用它验证器件的历史。

    此致、
    Justin