This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:电缆长度

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/928795/tusb1002-cable-length

器件型号:TUSB1002

大家好 、

我是否可以问、使用标准 USB 3.0电缆时、TUSB1002可在主机和插座之间支持多长时间? 它能支持3.6m 的汽车距离吗?

如果我在主机和插座之间仅使用一个 TUSB1002、客户是否需要将其靠近主机或靠近插座?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    更具体地说、您将需要了解 TUSB1002A、很难判断该器件是否可以支持该特定电缆、而不知道有关电缆质量、主机和 TUSB1002A 之间的布局(布线长度)以及这是否是一根系留电缆? 在良好条件下、TUSB1002A 可以支持此类电缆、但性能会因前面列出的项目而异。  

    您将需要 将转接驱动器靠近插座。