请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1002A 主题中讨论的其他器件: TUSB1002
我们的最新设计、MB 使用了 TUSB1002A、
SW 电路板布局 TUSB1002和 TUSB1002A、并立即在 SW 电路板上实施 TUSB1002。
您能不能帮助澄清以下问题、
- 以下 Q1、Q2的反馈是否适用于 TUSB1002和 TUSB102A?
- 我们尝试调整眼图,但效果不好。 您能告诉我们哪一个表可以参考眼图调整,如果“MODE/CFG1/CFG2”必须设置为“R、0、0”,这意味 着“表3”。 VOD 线性范围和直流增益”不适用于 PCIe 模式,只有“表2”。 用于1200mV 线性度0dB DC 增益设置的 EQ 配置选项”,我们可以参考调整以改善眼图吗?
请确认、并告知我们数据表上是否有任何文档或表格可供我们参考。
3:您能否提供这两个转接驱动器的验证报告,包括 TI 在这两个芯片的验证中设置的参数。 这将有助于我们的 SI 团队。