This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:"修订版号"在 PHYIDR2寄存器上、修订版何时更改?

Guru**** 664280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196175/dp83822i-revision-number-on-phyidr2-register-when-revision-is-changed

器件型号:DP83822I

您好!

我们可以在0x0003 PHY 标识符寄存器2 (PHYIDR2)上找到"修订号"。   当前最新器件上的"修订号"值是什么?

此外、您是否计划更改版本?   
如果是、并且修订版本被改变、这个值是递增的。  正确吗?

请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    修订版本 ID (寄存器0x2和0x3)应与数据表值匹配。 对於未来的计划,我不能在公众论坛上评论这方面的资料。

    此致、

    Gerome