https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196311/tlin1029-q1-dto
器件型号:TLIN1029-Q1主题中讨论的其他器件:TLIN1027-Q1、 TLIN1029A-Q1
嗨、大家好
我有一位客户的波特率非常低、他们看到低波特率上的复位、因为芯片认为这是总线上的错误。
是否有办法覆盖 TXD 显性超时保护(DTO)状态、或者他们是否必须使用 TLIN1027器件而不包含 DTO 功能?
问题是5波特率初始化序列、位之间的等待时间为200ms。 它会检测任何超过80ms 的错误。
他们希望有一个已知的工作来禁用1029芯片上的状态。
谢谢
Rodney