This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:内部数据包发生器是否需要外部 CLK?

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198106/dp83822i-does-internal-packet-generator-need-external-clk

器件型号:DP83822I

您好!

内部数据包发生器(BOSCH = 0x0016位12)是否需要引脚 X1上的外部 CLK (25MHz)来生成故障数据? 或者、我能否在引脚 X1上没有 CLK 信号的情况下执行 BIST?

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    需要在 XI 上使用时钟或在 XI、XO 之间使用晶振。

    --
    此致、
    Gokul。