Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XIO2001 您好!
我的客户有以下两个关于二次总线上的 XIO2001复位的问题。
- 当它们在"桥接控制寄存器"的 SRST 位上写入0时、XIO2001会尽快将 PRST 引脚置为低电平、而不管 PCI 状态如何(例如、在传输数据期间)。 如果他们想要在 PRST 引脚上取消置位高电平、则尽快在 SRST 位上写入1。 我的理解是否正确?
- 如果是、从写入0到将 PRST 引脚置为有效需要多长时间? 此外、该时序是否与 PCI 时钟同步? 请告诉我们。
谢谢、此致、
M.Hattori。