This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:监控 MIPI 输入数据

Guru**** 2534600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198623/sn65dsi86-q1-monitor-mipi-input-data

器件型号:SN65DSI86-Q1

大家好、

我是否可以知道 SN65DSI86-Q1中是否有能够监控 MIPI 输入数据的指示寄存器是正确的数据?

此致、
KL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KL

    您可以使用偏移量为0xF0到0xf8的 DSI86状态寄存器来指示 MIPI 接口状态。

    地址0xF0到0xF3报告与 DSI 接口相关的错误。 有时可以在加电或 DSI 流启动期间设置错误标志。 因此、建议通过写入0xFF 然后读回状态标志来清除标志。 保持设置的位是应重点关注的误差。 通常、这些字段中设置的错误表示信号完整性问题。 建议验证设置/保持是否满足 DSI86要求。 此外、调整位于寄存器偏移0x11的 RX EQ 可能会有所帮助。

    地址0xF6到0xF7报告与 DSI 转 DP 视频时序相关的错误。 通常、当编程到 DSI86中的视频时序与 DSI 接口上接收到的时序不匹配时、这些寄存器中会设置错误。 DSI86 0x20到0x3A 之间的视频寄存器必须与 DSI 源使用的视频时序相匹配。 DSI86将根据编程到这些寄存器中的值推导 DP 时序。

    谢谢

    David