This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2通道 MIPI 重定时器

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198885/2-channel-mipi-re-timer

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

DPHY440是4通道 MIPI 重定时器、有2通道还是1通道 MIPI 重定时器?

谢谢

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy

    我们没有2通道或1通道 MIPI 重定时器、但您可以将 DPHY440用作2通道或1通道重定时器。 使用2通道或1通道时、如果这是 CSI 应用、请勿使用通道0、因为它是一个特殊通道。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    还有一个问题、 DPHY440的插入损耗预算是多少?

    此致、

    Randy