主题中讨论的其他器件: DP83848-EP
您好!
此问题是我之前的帖子 ( DP83TD510E:DP83TD510E RGMII 介质转换器问题-接口论坛- TI E2E 支持论坛 )的后续问题
我们使用 DP83TD510E 开发了介质转换器、正如我在上一篇文章中提到的、我们无法使以太网 PHY 和 T1L-PHY 之间的通信正常工作。 我们的主要怀疑是 RGMII 在某种程度上不起作用,我们认为它与延迟或布线长度无关。
我已附上电路板和 TX/RX 示波器捕获的简化版原理图。 为了避免混淆、RX/TX 图片根据电阻器命名、在捕获期间放置示波器探针。
我还附上了以太网 PHY (KSZ9031RNX)的勘误表,我不确定“RGMII 10Mbps 模式下的两个 RX_CLK 时钟相位”一节中描述的问题是否对我们的问题起作用,我只是想提一下。