请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD2S703-Q1 您好、专家:
非常感谢您的热情帮助!
客户正在寻找可替代 具有 USB2.0电池短路保护功能的 TPD2S703-Q1。
我在 TI.com 上查看了 TPD2S703-Q1的价格、发现 TPD2S703-Q1的价格高于 TPS3S716-Q1和 TPS3S714-Q1。
出现这种现象的原因与不同的接口 USB2.0、USB3.0和 LVDS 有关、对吗? 成本高昂还有其他原因吗?
是否有任何其他 TI 替代产品可替代 TPD2S703-Q1?
此致
伊梅尔达