This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:增强模式、自动协商配置。

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226244/dp83826e-enhanced-mode-auto-negotiation-strapping

器件型号:DP83826E

您好!

在我的设计中、PHY 以增强模式工作。  

根据 DS 表6-1、RX_D0 (Strp0)的默认值为 IPU;

但根据表9-11、strap0默认值为0。

哪一个是正确的?

谢谢。

Erez。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erez、

    我们将对此进行内部检查、并在本周晚些时候与您联系。

    --

    此致、

    林希尔曼