This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86调试问题

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1225385/sn65dsi86-sn65dsi86-debugging-problem

器件型号:SN65DSI86

您好、工程师:

当我们使用 TI SN65DSI86芯片时、硬件设计与 mipi 的 lan0和 lan3相反、因此顺序与之相反。 我们希望通过芯片的0x59寄存器调整 lan0和 lan3的顺序、但目前写入0x27到0x59后不生效、eDP 屏幕无法点亮显示屏、IIC 通信正常。

硬件在动态线路上运行后、会使用同一组软件。 此时、0x59寄存器未写入、屏幕可以成功亮起。 因此、是否可以通过将相应的值写入寄存器0x59来调整 lan0和 lan3? 如果是、应该如何对其进行调整、应该写入什么值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DSI86寄存器0x59用于将逻辑更改为 eDP 端的物理连接、而不是 MIPI 端的物理连接。 您必须在 MIPI DSI 输入侧遵循正确的通道顺序。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    那么、通过软件更改、我们可以将 mipi 侧的通道序列调整到正确的顺序吗? 是否有任何操作方法可以解决此问题?

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    您无法交换 DSI86 MIPI DSI 输入通道。 无需软件更改、您将不得不更改您的电路板设计。

    谢谢

    大卫