请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1028-Q1 您好!
我希望一切都顺利。
我们的设计在引脚8上使用2u2 10% X7R 16V 0805电容器来传输 Vcc 信号。 两个器件在 Vcc 线路上消耗的电流约为~23mA、不包括 SBC 内部逻辑电流。 该电容器足够吗? 或者、对于这种类型的电流消耗、建议使用10uF。
此外、您能否更详细一点地解释 TLIN1028-Q1汽车 LIN 125mA (SBC)数据表中的"支持空载至满载"与"支持20uA 至满载"之间的差异。
谢谢您的关注、