This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB638-Q1:芯片应用问题

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB638-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1224659/ds90ub638-q1-application-issues-of-chips

器件型号:DS90UB638-Q1

DS90UB638-Q1 FPD-Link 至 MIPI 芯片的后端是否可以连接到 MIPI 屏幕? 如果没有、是否有芯片可以将 FPD-Link 转换为 MIPI、并且后端可以连接到 MIPI 屏幕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    DS90UB638输出 MIPI CSI-2数据、因此它已经从 FPD-Link 转换为 MIPI。 我不确定 MIPI 屏幕是什么意思、但如果屏幕接受 MIPI CSI-2数据、那么它应该可以工作。  

    此致、

    Cindy.