This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A-Q1:PNP ID 注册表

Guru**** 1133870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220729/tfp401a-q1-pnp-id-registry

器件型号:TFP401A-Q1

您好!

我的客户在其产品中使用 TFP401AIPZPRQ1作为 HDMI 接口。

他们能否在产品上使用 PNP ID 注册表"TXN"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是否有助于窗口 操作系统唯一识别设备、以便它可以加载适当的驱动程序软件? 但 FP401A-Q1没有相关的驱动程序、那么他们为什么需要 PNP ID 注册表?

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已注意、请关闭此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、此问题不够清楚、客户的产品是显示器、因此窗口操作系统需要 EDID 代码才能识别设备。

    他们是否可以在产品上使用 PNP ID 代码"TXN"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须为即插即用设备的每个制造商分配一个行业唯一的3字符供应商 ID。 如果他们没有的话、请与 Microsoft 联系。

    谢谢

    大卫