请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB4041I 使用 TPS2062D 测试 TUSB4041集线器。 我们发现 TPS2062D 可识别 OC 事件、并激活其到 TUSB4041 OVRCUR 输入的 OC 输出。 4041会使用 PWRCTL 输出到2062的 EN 来禁用为此端口的5V 电压;但是、当 OC 甚至会结束时、它绝不会恢复并启用2062。 我做错了什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用 TPS2062D 测试 TUSB4041集线器。 我们发现 TPS2062D 可识别 OC 事件、并激活其到 TUSB4041 OVRCUR 输入的 OC 输出。 4041会使用 PWRCTL 输出到2062的 EN 来禁用为此端口的5V 电压;但是、当 OC 甚至会结束时、它绝不会恢复并启用2062。 我做错了什么?
您好!
OC 信号需要路由到集线器。 低于过流序列
TUSB4041将在报告过流事件时禁用端口电源(非成组模式)、或者在报告过流事件时(成组模式)、TUSB4041将禁用所有端口电源。
2.集线器通过其 USB 中断端点向主机控制器报告过流事件。 然后、主机控制器将从逻辑上禁用集线器上的端口电源。
3.清除过流事件后、主机会 为每个端口发出 SetPortFeature (PORT_POWER)请求、以重新启用该端口。
谢谢
大卫