This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:HDMI 至 VGA

Guru**** 1539910 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, THS8200, THS8135
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1222161/tfp401-hdmi-to-vga

器件型号:TFP401
主题中讨论的其他器件: THS8200THS8135

我正在制作 PCBA 板、需要将 TMDS 信号转换为 VGA 显示的模拟 RGB。 是否有可用的单芯片解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、我们的产品系列中没有可从 HDMI 转换为 VGA 的解决方案。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何解决方案可以将 HDMI 数字信号转换为支持 VGA 显示的模拟 RGB? 它可以使用 HDMI 接收器和 DAC 之类的2个芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TFP401A、然后连接到 THS8200的任一 THS8135。

    谢谢

    大卫