This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:替代 DS26LV32AT

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26LV32AT, AM26LV32E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1220666/am26lv32e-replacement-from-ds26lv32at

器件型号:AM26LV32E
主题中讨论的其他器件:DS26LV32AT

您好、团队成员:

关于共模输入额定电压、在 DS26LV32AT 中将+/-14V 指定为绝对最大额定值。 对于 AM26LV32E、没有为共模输入电压指定绝对最大额定值、但建议使用+/- 7V 电压范围。

我是否认为这两个器件在共模输入电压额定值方面彼此具有等效电平?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值是相同的。

    共模输入电压定义为两个输入的平均值。 因此、当两个输入的分频限值为 ±14V 时、平均值也不得大于 ±14V。只有当共模限值与分频限值不同时、指定共模限值才有意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    它们在 ABS 最大额定值方面是相同的-原因是 Clemens 提到的。

    话虽如此-您确实应该尝试将共模电压保持在+/-7V 之间(这是 RS-422标准电平-以及在我们的器件指定的位置) 因此、虽然引脚可以处理更高的电压-器件可能会产生意外行为、因为其特征超出了+/-7V 范围-这些引脚只能承受+/-14V 的电压、而不会造成损坏。  

    如果有任何我可以帮助您的其他问题、请告诉我!

    此致!

    帕克·道德森