This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC10024-Q1:通道状态问题

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1216552/tic10024-q1-channel-status-question

器件型号:TIC10024-Q1

您好、专家!

很难在 E2E 上找到答案、因此我开始新主题:

当我们将 WC_IN11寄存器设置为0h (无湿性电流、电流源关闭)并将 IN_EN_11设置为0h (输入通道 IN11禁用)时、IN11将处于什么状态?

与客户一起、我们假设 它将处于高阻抗状态、您能否检查并确认这一点?

Piotr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Piotr、

    您是否打算上传照片?

    正确、当禁用时、它对器件外部的开关实际上具有高阻抗。

    此致!

    Danny