This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:查询 SN75DPHY440SS

Guru**** 1490535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1214431/sn75dphy440ss-query-for-sn75dphy440ss

器件型号:SN75DPHY440SS

你(们)好

"保持未组装"意味着相关电阻器应为 NC?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "保留未填充"表示 NC ->正确。 当不组装电阻器时、控制引脚被设定至 VIM。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的反馈。

    此器件是否支持在低于100Mhz 的频率下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    HS 时钟输入范围为100MHz 至750MHz、无法保证在低于100MHz 的频率下工作  

    谢谢

    大卫