This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:独立应用允许 PWRCTL 引脚为低电平

Guru**** 2927190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1213768/tusb4020bi-standalone-application-lets-pwrctl-pins-low

器件型号:TUSB4020BI

大家好、我对 tusb4020有一些疑问。

我已经将 tusb4020与 smbus 连接到了主机 uC。 目前主机上没有 USB 堆栈。 因此、tusb4020作为独立的应用程序运行。

我不知道 PWRCTL1和 PWRCTL2引脚为什么保持低电平。

我假设 PWRCTL 引脚可由 smbus 或自举引脚配置。 但是经过大量的配置试验、我还没有达到这个目标。
配置如下所示:

Tusb4020配置寄存器:
供应商 ID LSB (0x01):51
供应商 ID MSB (0x02):4.
产品 ID LSB (0x03):25
产品 ID MSB (0x04):80
器件配置寄存器(0x05):18
电池充电支持寄存器(0x06):3.
器件可移动配置寄存器(0x07):3.
使用的端口配置寄存器(0x08):3.
器件配置寄存器2 (0x0A):22.
附加特性配置寄存器(0xF0):0
电池充电支持寄存器(0xF2):0
器件状态和命令寄存器(0xF8):1.

但功率控制仍然很低

我可以通过 smbus 配置电源控制引脚吗?

您知道配置是什么样的吗?

是否必须从 USB 堆栈建立上行通信?

非常感谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有主机时 USB 无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 USB_VBUS 为高电平时、PWRCTL 输出由 USB 主机使用 USB 命令根据如下所示的 USB 规范进行控制。 因此、正如 Clemens 在回复中指出的、您确实需要一台 USB 主机。

    有关电源控制的更多详细信息、请参阅 USB 规范的第10.3节。

    谢谢

    大卫