请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ONET4201LD * ONET4201能否通过向 DIN+输入以下脉冲信号来开启 LD?
*有 ONET4201评估板吗?
*e2e.ti.com/.../Laser_0030_driver_5F00_20230405.pdfIs是否有任何其他 TI IC 可以控制 LD?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
* ONET4201能否通过向 DIN+输入以下脉冲信号来开启 LD?
*有 ONET4201评估板吗?
*e2e.ti.com/.../Laser_0030_driver_5F00_20230405.pdfIs是否有任何其他 TI IC 可以控制 LD?
您好!
ONET4201或其他激光驱动器主要用于多路复用器数据速率。 通常、最小数据速率可以为150Mbps。 不支持1ms 或1Hz 速率。
LED 驱动器也许适用于此设计。 请注意以下 TI LED 驱动器:
https://www.ti.com/power-management/led-drivers/overview.html
此致、Nasser