This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:需要输入上升时间

Guru**** 1142300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210361/lmh1297-input-rise-time-required

器件型号:LMH1297

您好、专家!

您能否 提供  LMH1297RTVT 器件所需的输入上升时间?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie,

    您是否 指的是75欧姆的 SDI 输入? 还是100欧姆输入?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser:

    客户指的是  LMH1297RTVT 的 Vin 引脚处的100欧姆输入。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    谢谢说明。

    输入眼图可能会闭合、器件仍可以执行 ISI 补偿来处理这一问题。

    通常、我们的数据表中指定了特定布线长度下的启动振幅。 因此、只要您的启动幅值满足以下要求、就没有问题。  

    此致、Nasser