This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:短接至12V 不清楚

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1210625/trs3232e-q1-short-to-12v-unclear

器件型号:TRS3232E-Q1

那么引脚是否受到12V 保护? 如果规定允许的最大电压为-6 +6、这是否意味着该引脚在以 GND 为基准时可以承受12V 的电压? 而在汽车设计中、12V 是不够的、因为它的覆盖范围更宽。 实际上最大电压应介于16V 和18V 之间。 那么18V 呢?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有绝对电压均是相对于 GND 指定的。 (RS-232没有差分电压。)

    如果您需要具有更高故障容限的收发器、请使用 RS-485或 CAN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ovidiu,

    驱动器和接收器的电缆侧引脚可以承受数据表中此表的绝对最大值内规定的限制。

    这意味着电缆侧的驱动器引脚将无法承受18V 电压、克莱门先生指出、您可能需要改用 RS485收发器来提供更高的故障保护。

    -鲍比