This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E04U04:HDMI 2.1

Guru**** 1452620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD1E04U04
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1209310/tpd1e04u04-hdmi-2-1

器件型号:TPD1E04U04
主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04

大家好、  

我查看了宣传幻灯片、看到您推荐 USB3.2上的 TPD1E01B04和   HDMI 2.0上的 TPD1E04U04。

这是因为 TPD1E01B04的电容值较低、因此更适合较高速(USB)吗?

2. 我可以知道你的命名规则吗? 例如,TPD1E04U04。  04U04是什么意思?  U 和 B 有什么区别?

明天我会向我的客户进行产品促销、但我不知道命名规则、这让我很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    1.是的、TPD1EO1B04的电容更低、因此更适合在 USB3.2中传输更高速度的信号(高达10Gbps)。  

    2.我们的命名惯例将按系列组织。 对于 TPD 器件、U 将指示单向器件、B 表示双向器件。  

    此致、

    Sebastian