请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1028-Q1 您好、专家:
我想向您确认、当 VCC 输出电流达到电流限制阈值时 TLIN1028-Q1的行为是怎样的?
从数据表中、我的理解是、当 VCC 上发生过流情况时。 内部 LDO 会将输出电流限制为电流限制值(275mA)。 输出电压将下降。 如果输出降至 UVCC 电平以下、nRST 将被拉至低电平。 但内部 LDO 不会被禁用。 LDO 将保持输出、直到热关断。 是这样吗?
谢谢!
Ethan Wen