This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:PHY 至 PHY 的无变压器应用

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203723/dp83561-sp-transformerless-application-for-phy-to-phy

器件型号:DP83561-SP
主题中讨论的其他器件: DP83869

您好!

DP83561-SP 是否支持 PHY 至 PHY 的无变压器应用?

在以下链接中、显示了 PHY 到 PHY 的用例。

https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/VPPD-01534.pdf

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DP83561可以支持无变压器应用。 如果您不需要航天级器件、DP83869可以支持相同的特性。

    谢谢。

    大卫