This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A-Q1:DS90CR286A-Q1可以支持 LVDS 时钟8MHz 频率吗?

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286A-Q1, SN65LVDS822
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1203418/ds90cr286a-q1-ds90cr286a-q1-can-support-lvds-clock-8mhz-frequency

器件型号:DS90CR286A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: SN65LVDS822

大家好、支持团队

DS90CR286A-Q1可以支持 LVDS 时钟8MHz 频率?

我们的规格: LCD DCLK 频率8~12MHz 要求。(LVDS 至 RGB888)

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    否、 DS90CR286A-Q1无法支持8MHz 时钟、其最低时钟频率为20MHz。

    我建议查看 SN65LVDS822、它具有一个包含所需范围的时钟。  

    如果这对您的需求不起作用、请告诉我、我们可以尝试找出问题。

    谢谢。

    Ryan