This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:在输入和输出上交换 P 和 N 以简化布线

Guru**** 1091470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202428/sn75dp149-swapping-p-and-n-on-input-and-output-to-facilitate-routing

器件型号:SN75DP149

您好!

在现有设计中、我需要将 SN75DP139RGZ 替换为 SN75DP149RSB。 就空间而言、这不是问题、此处也给出了答案

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/635028/sn75dp149-output-pin-swap-to-dvi-connector?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=sn75dp149#

帮了我、以适当的方式排列 TMDS 通道。 然而、仍然存在一个问题/问题:是否可以在爬虫程序侧、输入和输出端交换 P 和 N、以进一步促进路线规划。 请参见所附图片进行澄清:

我不想更改输入和输出之间的相位关系、因此转接驱动器模式下的极性交换选项在这里不起作用。

短路:我可以在输入或输出端交换 P 和 A、还是这会干扰 IC 的内部电路?

非常感谢您的支持!

此致、

Sebastian