This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:级联多个 I2C 开关、且每个下行通道均连接到两个开关的多个从器件。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202109/tca9548a-cascading-multiple-i2c-switches-with-each-downstream-channel-connecting-to-multiple-slaves-for-two-switches

器件型号:TCA9548A

您好!

对于多个 I2C 开关、有人提到、如果路径中有多个开关、我们需要注意 I2C 的 VIL。 我与答案混淆、因为只有一个器件能够应答主器件、这意味着在 与主器件通信时、只有一个从器件置位为低电平。 为什么我们应该在 I2C 线路上的电流限制处于低位时担心呢? 您能解释一下吗? 我想将三个 I2C 开关与 两个开关串联、这两个开关连接到 各自下游通道上的多个从器件、如下所示。  我是否需要担心 下面电路图中的总电容和驱动器强度等任何问题? 仅供参考、第三个开关仅用于隔离另一个主器件。

此致

夸伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个开关都具有一个导通电阻、因此会增加一点压降、并且所有有源总线上的上拉电阻器都并行工作。 此外、低电压(1.8V)器件通常没有太大的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Owais:

    克莱门斯是正确的。 多个 I2C 开关级联会导致每个有源通道上出现较小的 RDS_ON 压降、因为每个有源通道本质上都是一个 passFET。 当每个通道打开时、所有通道上的上拉电阻器也会并联。 TCA9548A 不是真正的缓冲器、不会以这种方式将一侧从另一侧分开。

    例如、如果您在图中将所有8个通道同时打开在最右侧的 TCA9548A 上、则可以预计所有8个通道的寄生总线电容会合并、这可能会影响整体 RC 时间常数(上升时间规格)。 此外、您将看到每个通道上的每个上拉电阻器并行显示、这将影响 Vol、并且可能需要更强的 I2C 驱动器。  

    此致、

    泰勒