This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012A:多输入并联

Guru**** 2925450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230234/ds90lt012a-multi-inputs-are-connected-in-parallel

部件号:DS90LT012A

您可以在此处看到客户系统中的配置。 有三个不同之处。 是以并联方式连接的。 可能存在阻抗匹配问题吗?  

A/B/C TTL 信号是独立的。

应用:交流逆变器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    端接电阻应与传输线路的特性阻抗匹配。 据我所见、情况仍然是这样。

    当多个驱动器输出同一信号时、端接电阻器上的压降将更大(N×350mV)。 这不是问题。

    当多个驱动器输出不同的信号时、实际并未定义会发生什么情况、您可能会超过驱动器的输出短路电流限值。 但接收器不会损坏。

    我不明白此电路的用途是什么。 不能以这种方式将多个差分信号结合在一起。 是否打算具有 AND 或 OR 逻辑、或者是否禁用除一个发送器之外的所有发送器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    更多信息将在这里帮助我们。 客户是否尝试通过将所有输入绑定在一起来增加电流驱动? 或者、他们是否有可能尝试使用使能/禁用引脚实现某种多路复用特性?

    此致、

    Josh