This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:ONET1151L

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: ONET1151L
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229302/onet1151l-onet1151l

器件型号:ONET1151L

如何使 ONET1151L 工作?

IM 为 DIN+ DIN-提供1MHz 电源-我想知道它是否低于最低 ONET1151L 器件数据速率  

 我想知道 DIN- DIN+中的最小信号应该是多少

此致  

哈桑  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    这远远低于 ONET1151L 支持的数据速率、最低支持1Gbps。  

    也许对于1MHz 运行、您可能需要考虑 LED 驱动器。 以下是 TI LED 驱动器页面的链接:

    https://www.ti.com/power-management/led-drivers/overview.html

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nasser

    感谢您的回复  

    测试条件表明情况不同。 您能解释一下这些数字吗?  

    ONET1151L 能否以100 MHz 的频率工作?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈桑、您好!

    这些是在信号带宽器件响应中显示的回波损耗测量值。 由于低数据转换时的不同数据模式、低频响应很重要、因为这显示了器件的直流响应。 此外、请注意下面显示1Gbps 至11.3Gbps 数据表说明的声明。 此数据范围内的设备特征如下:

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢