This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410EVM-RSC:EVM 上的插入损耗大小

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1229445/ds160pr410evm-rsc-how-much-the-insertion-loss-on-the-evm

器件型号:DS160PR410EVM-RSC
主题中讨论的其他器件:DS160PR410

大家好、

客户正在通过使用 EVM 评估我们的 DS160PR410性能、我能知道 EVM 上的电路板插入损耗有多大吗?

此致、

Robin Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robin、  
    该 EVM 每侧的损耗为~3dB。  

    此致、  

    Vicente.