This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP0604:默认 I2C 模式设置值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230687/tdp0604-default-i2c-mode-setting-value

器件型号:TDP0604

您好!

我将 TDP0604设计为 HDMI2.0输出。

将控制方法设置为 I2C 控制模式。

但我没有找到这些参数的默认值。 请帮助提供此信息、谢谢。

1) 1)通道交换。 正常或反向

2) 2)接收器 EQ 值

3) 3) TX 加重值

4) TX 摆幅电压

5)终止值

6) 6)发送器阻抗控制

7) TX 压摆率

项目信息

项目名称: PCM-8728.

平台:英特尔 RPL-S CPU + R680E PCH

此致、

Harry Wang

2023/05/25.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    请参阅以下内容:

    通道交换由 MISC_CONTROL (Offset = Ah)[Reset = 08h]位7 LANE_SWAP = 0h 控制。 默认为不交换通道。

    接收器 EQ 值由3个寄存器控制

     -D0_CONFIG2 (偏移= 15h)[复位= 00h]

     -D1_CONFIG2 (偏移= 17h) [复位= 00h]

     -D2_CONFIG2 (偏移= 19h) [复位= 00h]

     位3-0 Dx_EQ = 0h。 默认为 Min EQ 设置。

    3&4. TX 加重值和摆幅电压由三个寄存器控制

     -D0_CONFIG1 (偏移= 14h)[复位= 03h]

     -D1_CONFIG1 (偏移= 16h) [复位= 03h]

     -D2_CONFIG1 (偏移= 18h) [复位= 03h]

     位6-4 Dx_TXFFE = 0h (控制加重-默认为0.0dB)和位2-0 Dx_VOD = 3h (控制摆幅电压-默认限制为1000mV 线性1200mV)

    5和6。 终止值和发送器阻抗控制由 GBL_CTRL1 (偏移= Dh)[复位= 22h]位1-0端点= 2h 控制。 默认为根据其运行所处的 HDMI 模式自动设置值。

    7. TX 压摆率由 GBL_SLEW_CTRL (偏移= BH)[复位= 34h]位2-0 SLEW_6G = 4h (默认为中边沿速率)和 GBL_SLEW_CTRL1 (偏移= Ch)[复位= 71h]位2-0 SLEW_CLK = 1h (默认为慢速边沿速率)控制。

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Allison

    这个答案对我来说很清楚。

    谢谢

    Harry Wang

    2023/05/26.