请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 大家好、
您能回答以下问题吗、谢谢。
我们想将 TI 的 PHY DP83822与 STM32F765NIH6结合使用、但不再像以前那样处于 MII 模式、而是处于 RMII 模式。
数据表显示 RMII 必须通过 RX-DV 引脚上的自举电阻器激活。
由于之前的设计(MII)以25MHz 的输入时钟(XI)运行、我现在要通过电阻器启用"RMII-25MHz 参考时钟"模式。
但是、IO 多路复用器 GPIO 控制寄存器(IOCTRL)描述了使用"RMII 主模式"时、基准时钟为50MHz。
现在问题来了、哪种配置现在是正确的、以及如何正确激活它。
50MHz 参考时钟主模式还是25MHz 参考时钟(从)模式?
以及 RMII 模式可能需要的其他要求和电路?
此致
1月