This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:MAC 端中的 RX 内部下拉电阻如何影响 DP83TC812R-Q1引导模式的选择

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, DP83TC812R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230512/dp83tc812r-q1-how-does-the-rx-internal-pull-down-resistor-in-mac-end-influences-dp83tc812r-q1-boot-mode-selection

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732

您好!

"通常情况下、输出 IO 下拉阻抗范围为 20Ω Ω 100Ω Ω。 RGMII RD 是 AM2732的输入引脚、通常输入引脚的内部下拉电阻范围为 kΩ,Ω、请再次确认。" 由 AM2732 FAE 提供。

InTIDA-020047双器件毫米波级联参考设计,DP83TC812R-Q1 strap 配置电阻器为开路或2.49KΩ,Ω 并与 AM2732内部下拉 电阻分压、要定义 两种模式、strap 配置引脚上的电压小于5mV 似乎是不合理的。

TIDA-020047原理图

DP83TC812x-Q1符合 TC-10标准的100BASE-T1汽车以太网 PHY 数据表(修订版 B)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于自举、假设线路上的唯一电压由与 PHY 的 PD 内部电阻器相关联的自举电阻器网络上的直流偏置驱动。 MAC 不得干扰这种偏置。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    已理解、您能否与  Fleenor 确认、 我们在 AM2732的另一个主题中提供了一些反馈信息。

    (+) AM2732-Q1:RGMII RD 接口内部下拉电阻器值-基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我与他同步。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    -请随时再次联系或向其他支持团队提供我的联系信息(fleenor@ti.com)。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    如果您有任何结论,请与我们分享!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei:

    在与其他团队交谈后、我们的指导仍然有效。 MAC 将需要将 PHY 线路置于高阻态模式、然后斜升 PHY、以便其偏置点不会被自举电阻器以外的任何东西改变。

    此致、

    Gerome.