This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:MAC 端中的 RX 内部下拉电阻如何影响 DP83TC812R-Q1引导模式的选择

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2732, DP83TC812R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230512/dp83tc812r-q1-how-does-the-rx-internal-pull-down-resistor-in-mac-end-influences-dp83tc812r-q1-boot-mode-selection

器件型号:DP83TC812R-Q1
主题中讨论的其他器件:AM2732

您好!

"通常情况下、输出 IO 下拉阻抗范围为 20Ω Ω 100Ω Ω。 RGMII RD 是 AM2732的输入引脚、通常输入引脚的内部下拉电阻范围为 kΩ,Ω、请再次确认。" 由 AM2732 FAE 提供。

InTIDA-020047双器件毫米波级联参考设计,DP83TC812R-Q1 strap 配置电阻器为开路或2.49KΩ,Ω 并与 AM2732内部下拉 电阻分压、要定义 两种模式、strap 配置引脚上的电压小于5mV 似乎是不合理的。

TIDA-020047原理图

DP83TC812x-Q1符合 TC-10标准的100BASE-T1汽车以太网 PHY 数据表(修订版 B)

谢谢!