This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:RGMII 与用户之间的接口和#39;s SGMII 链路?

Guru**** 2451510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230978/dp83869hm-interface-between-our-rgmii-and-the-user-s-sgmii-link

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

大家好、  

你好。 我是代表客户发布此查询的。

我们需要连接用户设备的 SGMII (双端口)。

我们使用的处理器只有双端口 RGMII。
我能否使用 DP83869HMRGZT 来简化 RGMII 和用户的 SGMII 链路之间的连接?
TI 是否有 RGMII 转 SGMII 双端口器件?
下面是接口图。
我们可以将 DP83869用于该接口吗?
请帮助提供建议。 感谢您的支持。
此致、  
Marvin 酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    DP83869可以通过电桥模式提供帮助、但在整个信号链中实现速度一致性极其重要。 RGMII 可以通过 RX_CLK 确定速度、而 SGMII 具有自动协商功能。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、  

    感谢您的答复。 我收到了客户的其他信息。

    现在我了解了 我们的设计和客户(用户端)之间 RGMII SGMII 接口的更多详细信息、事情可能会更 复杂。
    我喜欢的是两个来自两个 MAC 的 RGMII 端口、与另外两个 MAC 的两个 SGMII 端口连接、如下所示。
    MAC 1要与 MAC 3通信
    MAC 2要与 MAC 4通信
    我正在寻找两个器件、每一个都可以执行 MAC RGMII 与另一个 MAC SGMII 的连接
    或具有双端口 MAC RGMII 与双端口 MAC SGMII 连接的单个器件。

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin 酒店

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    2x DP83869可在此应用中提供帮助、只要没有交换人员与谁交谈。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要没有交换谁与谁交谈
    Gerome 评论说:"2x DP83869只要没有交换人员与谁交谈、就可能对该应用有所帮助。"
    当 Gerome 说:" 只要没有交换谁与谁说话,这意味着什么?
    这是否意味着有一个主 MAC 并且只有主 MAC 能够发起通信?
    Gerome 能否详细阐述一下: 只要没有交换谁与谁交谈?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DUNG、

    只要 PHY1和 MAC3连接在一起、并且 PHY2和 MAC4也连接在一起、就应该没有问题。 如果在 MAC 之间进行动态切换、则可能需要 MAC1与 MAC3和 MAC4进行通信、这是不好的。

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当配置为桥接模式(RGMII-SGMII)时、DP83869是否支持所有10、100、1000Mbps 三种速度?

    谢谢

    邓惠恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DUNG、

    它可支持所有速度。 只需确保整个信号链的速度一致。

    此致、

    Gerome.