This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF383B:LVDS 通道间的发送器串扰

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233452/ds90cf383b-transmitter-crosstalk-between-lvds-channels

器件型号:DS90CF383B

尊敬的:我们使用的是 IC DS90CF383B、显然 RxinCLK 和 Rxin2之间存在串扰问题。 (其他通道正常)。 我们已经用线路将轨道分开,问题仍然存在。
这可能是去耦问题吗? 接地 GND 和 GNDPLL 是否可以连接、或者它们是否也会造成干扰?

我们将感谢您提供任何帮助

F. Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Flavio:

    如何确定  RxinCLK 和 Rxin2之间存在串扰?

    此致、

    Gil Abarca