This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:sn65dsi86支持面板是否具有以下参数?

Guru**** 2731945 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1233069/sn65dsi86-can-sn65dsi86-support-panel-with-the-following-parameters

器件型号:SN65DSI86

您好、TI!

我们从三星的面板规格中了解以下参数:

60Hz:VFP+VBP (带 VS)(1848)


dsi86是否可以支持 V 消隐=1848?

(我们仅使用60Hz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    垂直消隐=1848

    垂直前沿=8

    垂直同步宽度=8

    垂直后沿=1832

    水平消隐=100

    水平前沿=32

    水平同步宽度=8

    水平后沿=60

    帧= 60Hz

    RGB888表示

    双 DSI

    宽度=2880

    高度=1800

    请帮助确认、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    DSI86只能支持高达5.4Gbps 的数据速率。 此面板的运行速率似乎为8.1Gbps、DSI86无法支持这一速率。

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    也许这是120Hz 刷新率、但我们仅使用60Hz。

    1. 如果 MIPI DSI 速率为4Gbps、 如何计算 eDP 速率?
    2. sn65dsi86是否支持上述面板参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    通常、eDP 速率是固定的。 我们按照 DSI86编程指南中的公式计算 DSI 速率: https://www.ti.com/lit/an/slla425/slla425.pdf 

    在给定上述面板参数的情况下、请注意以下计算:

    显示像素时钟频率= Htotal x Vtotal x 刷新率= 311MHz

    流比特率=像素时钟 x 24bpp = 7GHz

    最小所需 DSI 时钟频率=流比特率/(2个 DSI 通道数)= 460MHz (假设8个 DSI 通道)

    DSI86的最大 DSI 时钟频率为750MHz。 只要刷新率为60Hz 且 eDP 速度不超过5.4Gbps、DSI86就可以支持此面板。

    谢谢 Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    对于 Qualcomm 平台、双 DSI 表示  DSI 的宽度=1440、通道=4。

    1. 计算结果

      像素时钟= Htotal x Vtotal x refresh = (1440+60+32+8)*(1800+1832+8+8)*60=337075200 ,所以像素时钟=337MHz

      位时钟=(Hactive + HBP + HFP + HSW)*(Vactive + VBP + VFP + VSW)*刷新*每像素总位数/总通道数、

      因此, 位时钟 = (1440+60+32+8)*(1800+1832+8+8)* 60*24/4=2022451200,位时钟= 2022.45MHz

      DSI 时钟=位时钟/2 = 1011.23MHz、 DSI 的一个通道 超过750MHz

      我的计算与 Qualcomm 电子表格一致、并且我的计算显示 sn65dsi86不支持此面板。

    2. 寄存器

    在数据表 P48-P49中、0x36为 CHA_VOLTAGE_back_SCLEGE (7:0)、此寄存器 的最大值为255、但面板的 VBP 为1832、超过255。

    那么、该面板上的 VBP 参数不受支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../80_2D00_NH713_2D00_1_5F00_U_5F00_DSI_5F00_Timing_5F00_Parameters_5F00_TM050JVHN12_2800_1_2900_.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    正确、如果 DSI 时钟需要1011.23MHz 的频率、DSI86将不支持此面板。  

    DSI86无法支持1832线路的 VBP。

    谢谢 Allison  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Allison:

    如果 DSI clk 频率为1011.23MHz、如何计算 eDP 速率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chen:

    eDP 数据速率通常是固定的、并由面板规格确定。 DSI86可支持 1.62Gbps (RBR)、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps (HBR)、3.24Gbps、 4.32Gbps 或5.4Gbps (HBR2)。  

    您是否想知道流比特率? 这可以使用以下公式计算:流比特率=像素时钟 x bpp。

    好的,Allison