This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:HVD1050浪涌测试损坏

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050, HVDA551-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235846/sn65hvd1050-hvd1050-surge-test-damage

器件型号:SN65HVD1050
主题中讨论的其他器件: HVDA551-Q1

大家好、

当我的客户使用 HVD1050进行浪涌测试时、他发现、当 CANH 和 CANL 向接地端添加负2kV 浪涌时、HVD1050将会损坏、并且 CANH 和 CANL 到接地的阻抗将会降低、但是当替换为 HVDA551时、不会出现这个问题。 您能在以下方面提供帮助吗?


1. HVD1050与 HVDA551 CANH 与 CANL 内部电路的差异。


2、根据以下测试波形分析 HVD1050为什么会被损坏?

下面是两个 HVD1050损坏前的 CANH 到 GND 测试波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杭州市

    SN65HVD1050的设计符合 HVDA551-Q1所达到的汽车 EMC 标准。 这包括集成 ESD 保护、此处可能显示了集成的情况。 HVDA551-Q1具有由 IEC 规定的更好集成 ESD 保护、与 HBM ESD 相比、它更接近浪涌波形、而 SN65HVD1050只是设计用于满足该波形。  

    一般而言、我建议改用 SN65HVD1050、因为这款器件要旧得多、而 SN65HVDA1050A 中对其进行了升级、旨在通过前面提到的汽车 EMC 标准。 话虽如此、客户是否有理由不使用我们的某个 TCAN 器件?

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    感谢您的快速回复、 可否附上两块芯片的内部结构图? 我在 DS 上发现1050内侧似乎是一个二极管,551内侧是一个 TVS。  它与此相关吗? 此外、客户使用的是1050A 版本、因为一些旧项目使用的是1050、现在无法替换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上电时、1050和551的外部特性是否不一致、因为我发现 CANH 在浪涌测试期间具有振荡波形至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杭州市

    我无法分享裸片的内部结构、因为这是一个公共在线论坛、这是专有信息。 1050A 版本也显示了这个问题、还是仅显示了1050?

    这是两种完全不同的 CAN 总线设计、因此在电压瞬态测试中应该会存在预期差异。 哪个器件显示了振荡波形?

    此致、

    埃里克·哈克特