尊敬的专家:
随着我们所有人的工作、LDO 输出电压不是从5V 开始的。 当 Vsup >= UVsup、Vcc > UVcc 时、1441将检查进入哪种模式。
当 VCC 在上电时或在 UVcc 事件恢复时非常缓慢地增加时、我们的 MCU 可以在 VCC < UVcc 之前正常工作、 1441将进入 PIN 模式、而不是 SPI 模式。 因为发生模式检查时 nCS 引脚可能为低电平。
如何解决这个问题?
此致!
应
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
随着我们所有人的工作、LDO 输出电压不是从5V 开始的。 当 Vsup >= UVsup、Vcc > UVcc 时、1441将检查进入哪种模式。
当 VCC 在上电时或在 UVcc 事件恢复时非常缓慢地增加时、我们的 MCU 可以在 VCC < UVcc 之前正常工作、 1441将进入 PIN 模式、而不是 SPI 模式。 因为发生模式检查时 nCS 引脚可能为低电平。
如何解决这个问题?
此致!
应
您好、Eric、
它是 SPI 模式。 您能否提供 PIN9高低电压的电压范围?
如果 VCC 缓慢增加、并且 MCU 在 UVCC 之前开始与1441通信、那么 PIN9 此时将是低电平、有多低?
给 UVCC 监视器添加剂量可以解决该问题吗?
此外 、当1441进入睡眠模式时、LDO 关闭意味着在 PIN 模式和 SPI 模式下都没有 VCC 输出或 VCC 不是5V?
此致!
应
您好、Eric、
抱歉我的 表达不精确。
一旦 VCC 高达2.7V、我们的 MCU 就可以正常工作、当然 PIN9此时会设置为高电平。 如果 MCU 需要与1441通信、引脚9必须设定为低电平。 如果在通信开始时完成模式判断、则可进入 SPI 模式。 但如果不是这样、1441可能进入 PIN 模式、在 pin9发生的 judegement 被设置为低电平以实现完整的通信。 如果 MCU 无法控制是否 已完成模式调试、它何时开始与1441通信?
此致!
应