主题中讨论的其他器件:ALP
团队成员
我正在尝试将计算机上的屏幕显示在显示屏上。 但是、显示屏仅显示屏幕的左上角。 我已经尝试更改 SRAM 并从 SRAM 加载 EDID、但无法正常工作。 但图形发生器运行良好。
请问原因是什么?
谢谢
寄存器0x0 = 24
寄存器0x1 = 0
寄存器0x2 = 0
寄存器0x3 = 210
寄存器0x4 = 128
寄存器0x5 = 0
寄存器0x6 = 88
寄存器0x7 = 0
寄存器0x8 = 0
寄存器0x9 = 0
寄存器0xA = 75
寄存器0xb = 0
寄存器0xc = 7
寄存器0xd = 32
寄存器0xe = 0
寄存器0xF = 0
寄存器0x10 = 0
寄存器0x11 = 0
寄存器0x12 = 0
寄存器0x13 = 136
寄存器0x14 = 0
寄存器0x15 = 1
寄存器0x16 = 254
寄存器0x17 = 30
寄存器0x18 = 127
寄存器0x19 = 127
寄存器0x1a = 1
寄存器0x1b = 0
寄存器0x1c = 0
寄存器0x1d = 0
寄存器0x1E = 1
寄存器0x1f = 0
寄存器0x20 = 0
寄存器0x21 = 0
寄存器0x22 = 37
寄存器0x23 = 0
寄存器0x24 = 0
寄存器0x25 = 0
寄存器0x26 = 0
寄存器0x27 = 0
寄存器0x28 = 1
寄存器0x29 = 32
寄存器0x2a = 32
寄存器0x2b = 184
寄存器0x2C = 0
寄存器0x2D = 0
寄存器0x2e = 165
寄存器0x2F = 90
寄存器0x30 = 0
寄存器0x31 = 0
寄存器0x32 = 0
寄存器0x33 = 0
寄存器0x34 = 0
寄存器0x35 = 0
寄存器0x36 = 0
寄存器0x37 = 0
寄存器0x38 = 0
寄存器0x39 = 0
寄存器0x3a = 0
寄存器0x3b = 0
寄存器0x3c = 0
寄存器0x3D = 0
寄存器0x3E = 0
寄存器0x3f = 0
寄存器0x40 = 20
寄存器0x41 = 85
寄存器0x42 = 0
寄存器0x43 = 0
寄存器0x44 = 128
寄存器0x45 = 0
寄存器0x46 = 0
寄存器0x47 = 0
寄存器0x48 = 0
寄存器0x49 = 0
寄存器0x4a = 0
寄存器0x4b = 0
寄存器0x4c = 0
寄存器0x4d = 0
寄存器0x4e = 0
寄存器0x4f = 0
寄存器0x50 = 151
寄存器0x51 = 161
寄存器0x52 = 30
寄存器0x53 = 0
寄存器0x54 = 40
寄存器0x55 = 12
寄存器0x56 = 63
寄存器0x57 = 0
寄存器0x58 = 0
寄存器0x59 = 0
寄存器0x5a = 221
寄存器0x5b = 32
寄存器0x5c = 2
寄存器0x5d = 6
寄存器0x5e = 68
寄存器0x5f = 76
寄存器0x60 = 34
寄存器0x61 = 2
寄存器0x62 = 0
寄存器0x63 = 0
寄存器0x64 = 0
寄存器0x65 = 4
寄存器0x66 = 14
寄存器0x67 = 3
寄存器0x68 = 0
寄存器0x69 = 0
寄存器0x6A = 0
寄存器0x6b = 0
寄存器0x6c = 0
寄存器0x6d = 0
寄存器0x6e = 0
寄存器0x6F = 0
寄存器0x70 = 0
寄存器0x71 = 0
寄存器0x72 = 0
寄存器0x73 = 0
寄存器0x74 = 0
寄存器0x75 = 0
寄存器0x76 = 0
寄存器0x77 = 0
寄存器0x78 = 0
寄存器0x79 = 0
寄存器0x7a = 0
寄存器0x7B = 0
寄存器0x7c = 0