This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:I2C 缓冲器

Guru**** 1482555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238314/tca9517-q1-i2c-buffer

器件型号:TCA9517-Q1

您好!

如何对此部件进行功率估算、如果我们将此部件用作 i2c 缓冲器。

VCCA 为1.8V、VCCB 为3.3V

在两侧上拉电阻值4.7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Sobin、

    这个器件的功耗可在7.5电气特性下找到。 它针对 VCCB 位于5.25V 的最坏情况进行特性描述、而 VCCA 是典型值、因此不被考虑在内。 也具有 UA 范围内的电流消耗。  

    在空闲状态(SDA/SCL 线路为高电平)和低电平状态期间、我们预计最大电流消耗为5mA。 如果需要更低的功耗、请参阅 TCA9800 器件、但请注意、由于其内部电流源架构、因此不再需要 B 侧的上拉电阻器。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jack。