This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:在输入和输出端交换 P 和 N

Guru**** 687390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239373/sn75dp159-to-swap-p-and-n-at-input-and-output

器件型号:SN75DP159

您好!

我们是否可以 在没有任何硬件或软件工作的情况下将 P 和 N 同时替换为输入端口和输出端口?

根据以下 E2E DP149螺纹、DP149可以满足这一要求。  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1202428/sn75dp149-swapping-p-and-n-on-input-and-output-to-facilitate-routing?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DP159%252520P%252520N%252520swap#

请帮助确认该要求。

数据表通道交换说明中也讨论了 P 和 N 的极性交换、但看起来应该设置寄存器0x9h 的位6。

我认为它用于通道交换、而不是用于在没有通道交换的情况下同时输入和输出交换 P 和 N。

请帮助澄清、谢谢!

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以交换输入和输出极性、但在本例中、您无需设置寄存器0x09h 的位6。

    谢谢

    大卫