请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1238185/tpd3s716-q1-vin-bias
器件型号:TPD3S716-Q1大家好、
是否可以使用5V (VBUS)电源的电阻分压器提供 VIN=3.3V 的电压?
我的电路板中没有3.3V 电压轨、希望使用5V 来生成3.3V 电压。
此致、