This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812S-Q1:TC10和 WOL 之间的区别是什么。

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TC811-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1239109/dp83tc812s-q1-what-is-the-difference-between-tc10-and-wol

器件型号:DP83TC812S-Q1

尊敬的团队:

 考虑到 睡眠唤醒方案 设计、我想在区域网关 ECU 中将 DP83TC812-Q1或 DP83TC811-Q1 IC 用于互联汽车应用。 我在数据表中看到的是 DP83TC812-Q1支持 TC10、而 DP83TC811-Q1支持 WOL。 我无法理解这两种功能在 考虑 睡眠唤醒活动时有何差异。 在哪个 应用程序 WOL 被使用、在哪个应用程序 TC10被使用。  

还提供了 在 DP83TC812-Q1或 DP83TC811-Q1之间选择器件的指南。 我们希望在车辆 处于睡眠模式并需要执行 OTA 活动等时、将功耗保持在最低水平。

此致

马诺伊 A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    TC10和 WOL 的主要不同之处在于、前者接收数据包、然后将信号发送到电路板中的其他 IC、告知它们进入睡眠状态、但 PHY 将在正常模式下运行。 而 TC10会使 PHY 本身进入睡眠状态。 有关 TC10的更多信息、请参阅以下视频:

    https://www.ti.com/video/6272553765001

    --

    此致、

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、

    感谢您的回复。 其他 IC 意味着 uC 连接到 PHY 正确吗?

    另外、WOL 在正常模式下发送、仅意味着链路处于活动状态、而 TC10在链路未激活时支持唤醒操作?

    物理层的功耗 在 WOL 和 TC10低功耗模式下会有显著不同?

    。  

    PHY 将  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    当链路处于运行状态时、TC10还支持唤醒操作。 以下是文章、了解更多信息:

    https://www.ti.com/lit/an/snla411/snla411.pdf?ts=1687241859704&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    对于汽车应用、TC10是低功耗模式更可取的选项。

    --
    此致、

    林希尔曼