This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848YB:DP83848YB 上的 JTAG 测试能力

Guru**** 1139930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240411/dp83848yb-jtag-tests-capability-on-dp83848yb

器件型号:DP83848YB

您好!

我想通过 JTAG 测试 PHY。

是否有应用手册介绍可测试的内容?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arezki:

    下面是可能对您的问题有所帮助的传递主题。 您可以看一下、如果您还有其他问题、请告诉我吗?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/147474/dp83848-jtag-information

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    实际上、我想通过 JTAG 配置 Phy、使其能够在 Tx 上发送父节点、并在 Rx 上发送读取和控制信号。 TX 环接到 Rx。

    是否有示例或备注?

    最棒的体验

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arezki:

    我们不是 BSDL 专家、因此我们只 掌握有限的有关如何在 Tx 上发送模式以及如何使用 BSDL 文件通过循环对 Rx 进行读取和控制的知识。

    --

    此致、

    林希尔曼