This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DSLVDS1047:驱动器输入的输入电容(CMOS/DINx)

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: DSLVDS1047, ADS7038, DSLVDS1048
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240498/dslvds1047-input-capacitance-of-driver-inputs-cmos-dinx

器件型号:DSLVDS1047
主题中讨论的其他器件: ADS7038DSLVDS1048

大家好、

我们的客户希望  将 DSLVDS1047/DSLVDS1048与我们的 ADS7038用在一个非常时间关键的控制环路中。

为了100%确保 不存在时序问题、我们需要了解驱动器输入(CMOS、而不是 LVDS 器件)的输入电容规格。

您能否为  DSLVDS1047的 DINx 提供此功能?

谢谢,最尊重
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    客户是只需要 I/O 电容还是总电容(I/O +封装电容)? 如果需要 I/O 电容、则可以通过查看此器件的 IBIS 模型找到相关信息。 在"Input"下、可以看到 DIN 的电容。 我在下面添加了屏幕截图。

    此致、

    约什